Menu Services
Présentation
Le menu permet l'accès aux fonctions suivantes :
-
remise à zéro des compteurs d'énergie et des valeurs minimale et maximale des mesures ;
-
réglages de la date et de l'heure de l'afficheur FDM121 ;
-
réglages du contraste et de la luminosité de l'afficheur FDM121 ;
-
indicateurs de maintenance (compteurs de manœuvres, profil de charge, etc.) ;
-
informations d'identification des produits de l'unité fonctionnelle intelligente ;
-
choix de la langue des écrans de l'afficheur FDM121 ;
-
configuration des unités de température et de volume ;
-
surveillance et contrôle des modules IO (états, commande de forçage et compteurs) ;
-
configuration de l'adresse IP de l'IFE pour l'interface IFE Ethernet pour disjoncteur connectée à l'afficheur FDM121 ;
-
affichage d’un QR code pour obtenir les informations de l’appareil.
La disponibilité des éléments de menu dépend des appareils connectés à l'afficheur FDM121 :
-
Le sous-menu est disponible lorsqu'un déclencheur MicroLogic ou un module BCM ULP est raccordé.
-
Le sous-menu est disponible lorsqu'un déclencheur MicroLogic ou un module BSCM ou BCM ULP est raccordé.
-
Les sous-menus et sont disponibles lorsque des modules IO sont raccordés.
-
Le sous-menu est disponible lorsqu'une interface IFE Ethernet pour un disjoncteur est raccordée.
Réglages conservés en cas de coupure d'alimentation
En cas de coupure de l'alimentation de l'afficheur FDM121 , l'afficheur FDM121 conserve les réglages suivants :
-
réglage de la langue ;
-
réglage du contraste ;
-
réglage de la luminosité.
En cas de coupure de l'alimentation de l'afficheur FDM121 , la date et l'heure sont perdues.
Réinitialisation
Utilisez le sous-menu pour réarmer ou réinitialiser :
-
tous les compteurs d'énergie et toutes les valeurs minimales et maximales des mesures en une seule opération ;
-
les compteurs d'énergie uniquement : compteurs d’énergie active (), d’énergie réactive () et d’énergie apparente ().
-
un groupe de valeurs minimales et maximales des mesures uniquement.
Par exemple, pour le groupe des courants, la remise à zéro des valeurs minimales et maximales suivantes est réalisée simultanément :
-
courants de phase et courant neutre (si présent) ;
-
courants de déséquilibre ;
-
courant moyen.
La disponibilité des éléments de sous-menu dépend des appareils pris en charge.
La procédure de réinitialisation des groupes de mesures d'un disjoncteur MasterPact NW dans le menu est la suivante :
|
Étape |
Action |
Affichage |
|---|---|---|
|
1 |
Sélectionnez le menu dans le à l'aide
des touches Validez le choix du menu en appuyant sur la touche . |
|
|
2 |
Le menu s'affiche. Sélectionnez
le sous-menu à l'aide des touches Validez le choix du sous-menu en appuyant sur la touche . |
|
|
3 |
Le sous-menu s'affiche, en offrant le choix des groupes de mesures pouvant être réinitialisées (trois écrans). Sélectionnez
à l'aide des touches Validez le choix de la remise à zéro du groupe en appuyant sur la touche . NOTE: La commande est protégée par mot de passe. Si le mot
de passe de niveau 3 par défaut du module BCM ULP a été modifié, un écran s'affiche
pour la saisie du mot de passe. Pour plus d'informations, reportez-vous
à la section Ecran Mot de passe.
|
|
|
4 |
Un message de confirmation de réinitialisation s'affiche. Validez la remise à zéro du groupe en appuyant sur la touche . |
|
|
5 |
Un message de confirmation s'affiche quel que soit le sous-menu sélectionné. Appuyez sur la touche pour revenir au sous-menu . |
Réglage de la date et de l’heure sur l’afficheur FDM121
La procédure de réglage de la date et de l'heure sur l'afficheur FDM121 à partir du menu est la suivante :
Réglage du contraste et de la luminosité sur l'afficheur FDM121
Les procédures de navigation dans les réglages du contraste et de la luminosité sont similaires.
La procédure de réglage du contraste de l'afficheur FDM121 à partir du menu est la suivante :
Réglage des unités de température et de volume sur l'afficheur FDM121
Les procédures de navigation pour configurer les unités physiques d'affichage de la température (°C ou °F) et du volume (m3, gallon US ou gallon impérial ) sont similaires.
La procédure de configuration de la température à partir du menu est la suivante :
Ecrans du sous-menu Maintenance
La disponibilité des éléments de sous-menu dépend des appareils connectés.
-
Le sous-menu est disponible lorsqu'un déclencheur MicroLogic est connecté.
-
Le sous-menu est disponible lorsqu'un déclencheur MicroLogic est connecté.
-
Le sous-menu est disponible lorsqu'un module BSCM ou BCM ULP est connecté.
-
Le sous-menu est disponible lorsqu'un module IO configuré avec une application de gestion de châssis est connecté.
-
Le sous-menu est disponible lorsqu'un module IO configuré avec une application de gestion de tiroirs est connecté.
-
Le sous-menu est disponible lorsque l'entrée analogique du module IO 1 est affectée au capteur Pt100.
-
Le sous-menu est disponible lorsque l'entrée analogique du module IO 2 est affectée au capteur Pt100.
Le tableau ci-dessous présente les écrans du sous-menu disponibles sur l'afficheur FDM121 connecté à un disjoncteur ComPacT NSX . Le sous-menu est accessible à partir du menu dans le .
Obtention de l'identification du produit
L'afficheur FDM121 affiche le numéro de série, la référence et la version de chaque module de l'unité fonctionnelle intelligente.
La procédure ci-dessous décrit l'accès à l'identification d’un module pour une unité fonctionnelle intelligente comprenant :
-
un disjoncteur ComPacT NSX équipé d'un déclencheur MicroLogic 5.2 E et d'un module BSCM
-
une interface IFM
-
un afficheur FDM121
-
une interface de maintenance USB
Choix de la langue de l'afficheur FDM121
La procédure de configuration de la langue de l'afficheur FDM121 à partir du menu est la suivante :
Navigation dans les écrans du module IO
Les sous-menus donnent accès à quatre sous-menus dédiés à la surveillance et au contrôle des modules IO connectés à l'afficheur FDM121 :
-
Le sous-menu affiche les entrées/sorties du module IO.
-
Le sous-menu est utilisé pour le forçage ou le déforçage d'une commande.
-
Le sous-menu affiche les compteurs.
-
Le sous-menu affiche la température du tableau fournie par le module IO.
La procédure de navigation dans les écrans du module IO est la suivante :
|
Étape |
Action |
Affichage |
|---|---|---|
|
1 |
Sélectionnez le menu dans le à l'aide
des touches Validez le choix du menu en appuyant sur la touche . |
|
|
2 |
Le menu s'affiche. Sélectionnez
le sous-menu à l'aide des touches Validez le choix du sous-menu en appuyant sur la touche . |
|
|
3 |
Le sous-menu s'affiche. Sélectionnez le sous-menu à l'aide des touches Validez le choix du sous-menu en appuyant sur la touche . |
|
|
4 |
Le premier écran du sous-menu affiche les entrées du module IO correspondant, avec les détails suivants pour chaque ligne, de gauche à droite :
|
|
|
5 |
Le deuxième écran du sous-menu affiche les sorties du module IO correspondant, avec les détails suivants pour chaque ligne, de gauche à droite :
|
|
|
6 |
Dans le sous-menu , sélectionnez
le sous-menu à l'aide des touches Validez le choix du sous-menu en appuyant sur la touche . |
|
|
7 |
L'écran affiche l'ensemble des entrées/sorties du module IO correspondant. Sélectionnez une
entrée ou une sortie à l'aide des touches Validez votre sélection en appuyant sur la touche . |
|
|
8 |
L'écran d'une entrée ou d'une sortie donnée est divisé en deux parties :
Sélectionnez les actions que vous souhaitez exécuter
à l'aide des touches Validez le choix de l'action à exécuter en appuyant sur la touche . NOTE: Les
commandes sont protégées par mot de passe. Si le mot
de passe de niveau 3 par défaut du module IO a été modifié, un écran s'affiche
pour la saisie du mot de passe. Pour plus d'informations, reportez-vous
à la section Ecran Mot de passe.
|
|
|
9 |
Un écran de confirmation de l'action à exécuter s'affiche. Sélectionnez pour confirmer l'action à exécuter. |
|
|
10 |
Dans le sous-menu , sélectionnez
le sous-menu à l'aide des touches Validez le choix du sous-menu en appuyant sur la touche . |
|
|
11 |
L'écran affiche l'ensemble des entrées affectées à la fonction de compteur d'impulsions du module IO correspondant. Le libellé, la valeur et l'unité du compteur d'impulsions sont indiqués pour chaque entrée du module IO. Utilisez les touches Pour modifier l'unité de volume, reportez-vous à l'écran Unités . |
|
|
12 |
Dans le sous-menu , sélectionnez
le sous-menu à l'aide des touches Validez le choix du sous-menu en appuyant sur la touche . |
|
|
13 |
L'écran affiche la température du tableau mesurée par le capteur Pt100 connecté à l'entrée analogique du module IO. Pour modifier l'unité de température, reportez-vous à l'écran Unités . |
Configuration de l'adresse IP de l'interface IFE Ethernet pour un disjoncteur
La procédure de configuration de l'adresse IP de l'interface IFE à partir du menu est la suivante :
|
Étape |
Action |
Affichage |
|---|---|---|
|
1 |
Sélectionnez le menu dans le à l'aide
des touches Validez le choix du menu en appuyant sur la touche . |
|
|
2 |
Le menu s'affiche. Sélectionnez
le sous-menu à l'aide des touches Validez le choix du sous-menu en appuyant sur la touche . |
|
|
3 |
L'écran s'affiche. Pour modifier la configuration de l'adresse,
appuyez sur la touche NOTE: La commande de configuration de l'adresse
de l'interface IFE est protégée
par mot de passe. Si le mot de passe de niveau 3 par défaut
du disjoncteur a été modifié, un écran s'affiche
pour la saisie du mot de passe. Pour plus d'informations, reportez-vous
à la section Ecran Mot de passe.
NOTE: Si le mode d'acquisition des
adresses est différent du mode , les champs , et ne sont pas affichés.
|
|
|
4 |
Sélectionnez le champ à
configurer à l'aide de la touche |
|
|
5 |
Modifiez les digits en cas de nécessité : |
|
|
6 |
Appuyez sur la touche pour valider l'adresse IP de l'interface IFE et revenir au menu . |
Affichage du QR code sur l'afficheur FDM121
La procédure d'affichage du QR code sur l'afficheur FDM121 à partir du menu est la suivante :