DOCA0088FR-04

Présentation

Description

L'afficheur FDM121 indique les mesures, les alarmes et les informations d'aide à l'exploitation de l'unité fonctionnelle intelligente. L'afficheur FDM121 permet de commander un disjoncteur équipé d'une commande électrique ou l'application prédéfinie exécutée par le module IO .

L'afficheur FDM121 est compatible avec les disjoncteurs MasterPact MTZ , Masterpact NT/NW , ComPacT NS , ComPacT NSX et PowerPacT .

Caractéristiques de l'afficheur FDM121

Voici les principales caractéristiques de l'afficheur FDM121  :

  • Interface d'affichage pour disjoncteurs ComPacT , MasterPact et PowerPacT

  • Conformité ULP pour l'intégration de l'afficheur FDM121 dans un tableau

  • Double interface ULP pour faciliter le chaînage

  • Surveillance et contrôle du fonctionnement des disjoncteurs

  • DEL d’alarme pour les événements de priorité moyenne et haute

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?