DOCA0088ES-04

Menú Control

Presentación

El menú Control se utiliza para controlar desde el módulo de visualización FDM121 :

  • el interruptor automático

  • la aplicación de luz y carga gestionada por el módulo de IO

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, ARCO ELÉCTRICO O QUEMADURAS
No ejecute ningún comando desde el visualizador FDM121 sin haber puesto la UFI en modo de funcionamiento nominal cuando la iluminación posterior del visualizador FDM121 parpadea.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

El parpadeo del módulo de visualización FDM121 indica que la IMU funciona en el modo degradado. Puede tratarse de un problema de arquitectura. Para obtener más información, consulte las Guías del usuario del sistema ULP proporcionadas en la sección Documentos relacionados.

Si la IMU que funciona en modo degradado incluye una versión del módulo de visualización FDM121 inferior a V2.1.3, existe el riesgo de controlar un equipo distinto del deseado.

Dispositivos compatibles con el control del interruptor automático

La tabla presenta la configuración de hardware mínima requerida para controlar toda la gama de interruptores automáticos.

Gama

Configuración de hardware mínima requerida

MasterPact MTZ

Interruptor automático fijo o extraíble + módulo de aislamiento + módulo de puerto ULP + bobinas comunicantes MX y XF o mando eléctrico comunicante

  • MasterPact NT

  • MasterPact NW

  • ComPacT NS 630-1600

  • PowerPacT Marco P

  • Interruptor automático fijo o extraíble + BCM ULP + bobinas comunicantes MX y XF o mando eléctrico comunicante

  • Disyuntor fijo o extraíble + BCM ULP + bobinas comunicantes MX y XF o mando eléctrico comunicante

  • ComPacT NSX

  • PowerPacT H-, J-, and L-Frame

  • Interruptor automático fijo o extraíble + BSCM con versión del firmware 2.1.7 y superior + mando eléctrico comunicante en modo automático

  • Disyuntor fijo o extraíble + BSCM con versión del firmware 2.1.7 y superior + mando eléctrico comunicante en modo automático

Pantalla Control de interruptor

A

Estado del interruptor automático

B

Modo de control de corriente del interruptor automático

C

Selección de los comandos de control del interruptor automático

Estado del interruptor automático

En función de los dispositivos conectados, el módulo de visualización FDM121 mostrará el siguiente estado del interruptor automático:

Gama

Estado

MasterPact MTZ

  • Apertura : El interruptor automático está abierto.

  • Cerrado : El interruptor automático está cerrado.

  • TripSDE : El interruptor automático se dispara debido a un error eléctrico detectado.

  • N/A : El estado del interruptor automático no está disponible (sin comunicación entre el interruptor automático y el módulo de visualización FDM121 ).

  • MasterPact NT

  • MasterPact NW

  • ComPacT NS 630-1600

  • PowerPacT Marco P

  • Apertura : El interruptor automático está abierto.

  • Cerrado : El interruptor automático está cerrado.

  • TripSDE : El interruptor automático se dispara debido a un error eléctrico detectado.

  • N/A : El estado del interruptor automático no está disponible (sin comunicación entre el interruptor automático y el módulo de visualización FDM121 ).

  • ComPacT NSX

  • PowerPacT H-, J-, and L-Frame

  • Apertura : El interruptor automático está abierto.

  • Cerrado : El interruptor automático está cerrado.

  • TripSDE : El interruptor automático se dispara debido a un error eléctrico detectado.

  • Trip : El interruptor automático está disparado.

  • N/A : El estado del interruptor automático no está disponible (sin comunicación entre el interruptor automático y el módulo de visualización FDM121 ).

Selección del modo de control del interruptor automático

El módulo de visualización FDM121 puede seleccionar el modo de control local o remoto del interruptor automático, excepto cuando un módulo IO configurado para el funcionamiento del interruptor está en la IMU o cuando la configuración del hardware del interruptor automático no es compatible.

Los modos Local y Remoto son mutuamente excluyentes.

La selección del modo de control del interruptor automático está protegida por contraseña. Si se modificó la contraseña predeterminada de nivel 3 del interruptor automático, se mostrará una pantalla en la que se solicitará la contraseña. Para obtener más información, consulte la sección Pantalla Contraseña.

No se le indicará que confirme la selección cuando elija el modo de control del interruptor automático (Local/Remoto).

Órdenes de control del interruptor automático

El módulo de visualización FDM121 solo puede controlar el interruptor automático en el modo de control local. En el modo de control remoto, la función Control no está disponible.

Los comandos de control del interruptor automático están protegidos por contraseña. Si se modificó la contraseña predeterminada de nivel 3 del interruptor automático, se mostrará una pantalla en la que se solicitará la contraseña. Para obtener más información, consulte la sección Pantalla Contraseña.

Tras la selección de un comando, se le indicará que lo confirme.

Los comandos de control dependen del tipo de interruptor automático.

Gama

Comandos de control

MasterPact MTZ

  • Abrir : comando para abrir el interruptor automático sin temporización

  • Cerrar : comando para cerrar el interruptor automático sin temporización

  • Cerrar auto tempor : comando para cerrar el interruptor automático con una temporización de 15 segundos

NOTA: Ningún comando de Restablecer desde el módulo de visualización FDM121 . Solo es posible utilizar un restablecimiento eléctrico o pulsar el botón de restablecimiento en la parte delantera del interruptor automático.
  • MasterPact NT

  • MasterPact NW

  • ComPacT NS 630-1600

  • PowerPacT Marco P

  • Abrir : comando para abrir el interruptor automático sin temporización

  • Cerrar : comando para cerrar el interruptor automático sin temporización

  • Cerrar auto tempor : comando para cerrar el interruptor automático con una temporización de 15 segundos

NOTA: Ningún comando de Restablecer desde el módulo de visualización FDM121 . Solo es posible utilizar un restablecimiento eléctrico o pulsar el botón de restablecimiento en la parte delantera del interruptor automático.
  • ComPacT NSX

  • PowerPacT H-, J-, and L-Frame

  • Abrir : comando para abrir el interruptor automático sin temporización

  • Cerrar : comando para cerrar el interruptor automático sin temporización

  • Cerrar auto tempor : comando para cerrar el interruptor automático con una temporización de 15 segundos

  • Restablecer : comando para restablecer el interruptor automático tras un disparo.

NOTA: Los comandos Cerrar y Cerrar auto tempor no están permitidos cuando se bloquea la orden de cierre.

Control de luces y carga

El módulo de visualización FDM121 puede controlar la aplicación predefinida (aplicación 4) de luces y carga realizada por un módulo IO conectado a la IMU.

El módulo de visualización FDM121 solo puede controlar la aplicación de luces y carga en el modo de control local. En el modo de control remoto, las funciones Ctrl de Iluminación y Control de carga no están disponibles.

Las pantallas Ctrl de Iluminación y Control de carga presentan la misma información:

A

 

Estado actual de la aplicación

 

On

Luz o carga activada.

 

Off

Luz o carga desactivada.

B  

Órdenes de control de la aplicación

 

On

Comando para activar la luz o la carga.

 

Off

Comando para desactivar la luz o la carga.

Los comandos de control de luz y de control de carga están protegidos por contraseña. Si se modificó la contraseña predeterminada de nivel 3 del módulo IO, se mostrará una pantalla en la que se solicitará la contraseña. Para obtener más información, consulte la sección Pantalla Contraseña.

Tras la selección de un comando, se le pedirá que lo confirme.

Los comandos de luz y carga emitidos desde el módulo de visualización FDM121 local se utilizan de la siguiente manera:

  • Para activar y desactivar las luces. Las luces son controladas por un relé de impulsos. La orden del interruptor puede o no tener una temporización.

  • Para activar y desactivar las cargas. Las cargas son controladas por un contactor. El comando del interruptor puede o no tener una temporización.

Para obtener más información, consulte las Guías del usuario del módulo IO proporcionadas en la sección Documentos relacionados.

Navegación por las pantallas de Control de interruptor

El procedimiento para controlar un interruptor automático MasterPact NW en el modo local es el siguiente:

Paso

Acción

Visualización

1

Seleccione el menú Control en el Menú principal con las teclas y .

Pulse la tecla OK para confirmar la selección del menú Control .

2

Seleccione el submenú Interruptor en el menú Control con las teclas y .

Pulse la tecla OK para confirmar la selección del submenú Interruptor .

3

Seleccione Control * para controlar el interruptor automático.

Pulse la tecla OK para confirmar la selección.

4

Seleccione una de las tres acciones posibles para controlar el interruptor automático MasterPact NW:

  • Abrir

  • Cierre

  • Cerrar auto tempor

Pulse OK para confirmar la acción seleccionada.

NOTA: Los comandos de control del interruptor automático están protegidos por contraseña. Si se modificó la contraseña predeterminada de nivel 3 del interruptor automático, se mostrará una pantalla en la que se solicitará la contraseña. Para obtener más información, consulte la sección Pantalla Contraseña.

5

Se mostrará una pantalla de confirmación de la acción que se va a ejecutar.

Seleccione para confirmar la apertura del interruptor automático.

NOTA: Si selecciona Cerrar auto tempor , se iniciará un temporizador de 15 segundos antes de que se envíe un comando de cierre. Si se pulsa la tecla antes del final de la cuenta atrás, se vuelve al submenú Control de interruptor sin que se envíe ningún comando al interruptor automático.

6

El nuevo estado del interruptor automático se mostrará en la pantalla.

NOTA: Utilice la tecla para volver al menú Control de interruptor .

Navegación por las pantallas Iluminación o Control de carga

La navegación por las pantallas Ctrl de Iluminación y Control de carga es similar.

El procedimiento para controlar la aplicación de Iluminación es el siguiente:

Paso

Acción

Visualización

1

Seleccione el menú Control en el Menú principal con las teclas y .

Pulse la tecla OK para confirmar la selección del menú Control .

2

Seleccione el submenú Iluminación .

Submenú disponible solo cuando:

  • el módulo de visualización FDM121 está conectado a un módulo IO configurado para la aplicación predefinida 4, Control de luces y carga,

  • el modo de control es local,

  • no hay ningún conflicto en el bus ULP.

* en el menú Control con las teclas y .

Pulse la tecla Aceptar para confirmar la selección del submenú.

3

Seleccione la opción ON del menú para activar la luz.

Pulse OK para confirmar la selección.

NOTA: Los comandos de control de luz y de control de carga están protegidos por contraseña. Si se modificó la contraseña predeterminada de nivel 3 del módulo IO, se mostrará una pantalla en la que se solicitará la contraseña. Para obtener más información, consulte la sección Pantalla Contraseña.

4

Se mostrará una pantalla de confirmación de la acción que se va a ejecutar.

Seleccione para confirmar la activación de la luz.

5

El nuevo estado de la iluminación se mostrará en la pantalla.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?