DOCA0088ES-04

Menú Medidas

Presentación

Utilice el menú Medidas para visualizar la corriente, la tensión, las medidas de energía, etc.

La lista completa de mediciones que se muestra depende del dispositivo conectado al módulo de visualización FDM121 .

Navegación

El siguiente procedimiento describe un ejemplo de acceso al menú Medidas , las pantallas de medidas y la selección de las mediciones de tensión cuando un interruptor automático ComPacT NSX equipado con una unidad de control 5.2 E MicroLogic se conecta al módulo de visualización FDM121 .

Paso

Acción

Visualización

1

Seleccione el menú Medidas en el Menú principal con las teclas y .

Pulse la tecla OK para confirmar la selección del menú Medidas .

2

Se muestra el menú Medidas en dos pantallas.

El menú Medidas ofrece las siguientes opciones:

  • Corriente I

  • Tensión U - V

  • Potencia PQS

  • Energía E

  • Frecuencia F , factor de potencia FP y cos ϕ

  • Distorsión armónica total THD

3

Seleccione, por ejemplo, el submenú V L-L V L-N del menú Medidas con las teclas y .

4

La pantalla 1/10 del submenú V L-L V L-N muestra los valores de tensión fase/fase.

Utilice las teclas y para pasar de una pantalla a otra y visualizar todas las pantallas de medidas del submenú V L-L V L-N .

Utilice la tecla para cambiar el modo de visualización y para pasar al modo de gráfico de barras.

NOTA: Utilice la tecla para volver al menú Medidas .

Modos de visualización de mediciones

Las mediciones de corriente, tensión y potencia pueden visualizarse de tres formas distintas, utilizando la tecla contextual para pasar de un modo de visualización a otro:

  • El icono representa la pantalla del modo de gráfico de barras.

  • El icono representa la pantalla del modo cuadrante.

  • El icono representa la pantalla del modo numérico.

La siguiente tabla muestra una pantalla de ejemplo de corriente en los tres modos.

Modo numérico

Modo de gráfico de barras

Modo cuadrante

Pulse la tecla para cambiar el módulo de visualización al modo de gráfico de barras.

Pulse la tecla para cambiar el módulo de visualización al modo cuadrante.

Pulse la tecla para cambiar el módulo de visualización al modo numérico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?