990-91437A-037

更改显示屏密码

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择 设置 > 常规设置 > 密码设置
  2. 输入旧密码
  3. 输入新密码确认新密码
  4. 设置显示屏自动注销前的非活动状态时间(分钟)。可选范围为 0 ~ 120。
  5. 点击保存设置
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?