990-91437A-037

并机系统概述

在并机 UPS 系统中,需要控制旁路电路的阻抗。在旁路模式下运行时,并机负载分担取决于旁路电路(涵盖线缆、开关设备、静态旁路开关和线缆排列)的总阻抗。

UIB 设备输入断路器
SSIB 静态开关输入断路器
UOB 设备输出断路器
MBB 维修旁路断路器
SIB 系统隔离断路器
BB 电池断路器
注意
小心设备损坏
为了确保并机系统在旁路运行模式下正确分担负载,请遵循以下建议:
  • 所有 UPS 的旁路线缆长度必须相等。
  • 所有 UPS 的输出线缆长度必须相等。
  • 在单市电系统中,所有 UPS 的输入线缆长度必须相等。
  • 必须遵循建议的线缆排列方式。
  • 所有 UPS 的旁路/输入和输出开关设备中的铜排布局电抗必须相等。
如果不遵循以上建议,可能会导致旁路负载分担不均和单台 UPS 过载。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?