990-91437A-037

配置电池设置

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择 设置 > 高级设置 > 电池设置 并进行以下设置。
    1. 每组电池 (block) 数:设置每个电池组中所含的电池 (block) 数。
    2. 电池 (block) 容量 (Ah):设置电池 (block) 的额定容量。
    3. 定期均充 (M):设置从电池浮充变为均充的时间间隔(月)。
  2. 点击向下箭头,分别完成以下设置:
    1. 最大充电电流:可选范围为 0.05 ~ 0.2 C。
    2. 浮充电压 (V):可选范围为 2.20 ~ 2.29。
    3. 均充电压 (V):设置单体电池均充电压的上限。可选范围为 2.30 ~ 2.40。
    4. 电池均充时间(分钟):设置电池均充的时长。可选范围为 0 ~ 999 分钟。
  3. 点击向下箭头,分别完成以下设置:
    1. 电池浮充温度补偿:为每个单体选择一个值,范围为 0.000 ~ 0.007 V/°C。
    2. 电池组 1:选择电池组 1 中的电池组数量(1-12 个电池组)。
    3. 电池组 2:选择电池组 2 中的电池组数量(1-12 个电池组)。
    4. 电池组 3:选择电池组 3 中的电池组数量(1-12 个电池组)。
  4. 点击保存设置
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?