启动 UPS 并将其添加到运行的并机系统中
执行本操作启动 UPS 并将其添加到正在运行的并机系统。
-
在新添加的 UPS 上,请确认:
- 设备输入断路器 UIB、静态开关输入断路器 SSIB、设备输出断路器 UOB 等全部 UPS 断路器均处于 OFF(断开)位置。
- 电池断路器 (BB) 处于 OFF(断开)位置。
- 将 UPS 的设备输入断路器 (UIB) 拨到 ON(闭合)位置。检查 PFC 模拟状态是否正常。然后将 UPS 的静态开关输入断路器 (SSIB) 拨到 ON(闭合)位置,检查旁路 LED 是否关闭,并将 UPS 的设备输出断路器 (UOB) 拨到 ON(闭合)位置。
- 将 UPS 的电池断路器 (BB) 拨到 ON(闭合)位置。
- 验证并机 UPS 设备之间是否正确分担负载。