990-91437A-037

配置网络设置

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择 设置 > 常规设置 > 网络
  2. 设置通信用的设备 ID:使用左右箭头按键进行设置。可选范围为 1 ~ 255。
  3. 设置通信波特率:使用左右箭头按键进行设置。可选范围为 2400、4800、9600、14400 和 19200。
  4. 点击保存设置
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?