990-91437A-037

将单机 UPS 从正常模式切换至静态旁路模式

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择 控制 > 逆变器开/关 > 关闭单机逆变器

    UPS 会从正常模式切换到静态旁路模式且不会中断负载。

    用户界面上的 LED 显示情况如下图所示:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?