990-91437A-037

配置生命周期监控

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择 服务 > LCM 设置
  2. 设置检查过滤网的时间间隔(月)。系统会在需要检查过滤网时生成检查过滤网的消息。
  3. 点击保存设置
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?