990-91437A-037

在正常模式下启动单机 UPS(带单输入)

注: UPS 启动时会使用已存储的设置。
  1. 检查所有断路器是否均处于 OFF(断开)位置。
  2. 将设备输入断路器 (UIB) 拨到 ON(闭合)位置。

    显示屏将亮起并显示主屏幕。

  3. 将设备输入断路器 (UIB) 拨到 ON(闭合)位置。

    整流器将启动。在整流器准备就绪时,逆变器会启动并与旁路同步。等待约 20 秒时间,直到逆变器 LED 绿灯常亮时,UPS 将自动从静态旁路模式切换至正常模式。

    用户界面上的 LED 显示情况如下图所示:

  4. 等待约 20 秒时间,直到逆变器 LED 绿灯常亮时,UPS 将自动从静态旁路模式切换至正常模式。

    用户界面上的 LED 显示情况如下图所示:

    注: 电池 LED 将闪烁。
    注: 如果禁用自启动,逆变器和旁路不会自动重启。在显示屏的主屏幕上,选择 控制 > 逆变器开/关 > 打开单机逆变器
  5. 将电池断路器 (BB) 拨到 ON(闭合)位置。

    用户界面上的 LED 显示情况如下图所示:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?