990-91437A-037

将单机 UPS 从静态旁路模式切换至正常模式

注: UPS 通常会自动从静态旁路模式切换至正常模式。本步骤用于在旁路频率或电压超出规定限值时手动切换至正常模式。
  1. 在显示屏的主屏幕上,选择 控制 > 逆变器开/关 > 打开单机逆变器

    用户界面上的 LED 显示情况如下图所示:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?