990-91437A-037

将单机 UPS 从维修旁路模式切换至正常模式

  1. 检查所有断路器(除维修旁路断路器 MBB 外)是否均处于 OFF(断开)位置。
  2. 将静态开关输入断路器 (SSIB) 拨到 ON(闭合)位置。

    显示屏将亮起并显示主屏幕。

  3. 将设备输出断路器 (UOB) 拨到 ON(闭合)位置。

    UPS 将在静态旁路模式下启动。等待约 60 秒时间,直到旁路 LED 指示灯变黄。

  4. 将设备输入断路器 (UIB) 拨到 ON(闭合)位置。

    整流器将启动。

  5. 将电池断路器 (BB) 拨到 ON(闭合)位置。
  6. 将维修旁路断路器 (MBB) 拨到 OFF(断开)位置。

    UPS 会自动切换至正常模式。

    注: 如果禁用自启动,逆变器和旁路不会自动重启。在显示屏的主屏幕上,选择 控制 > 逆变器开/关 > 打开单机逆变器
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?