990-91406D-024

Instalação do kit IP31

As imagens abaixo mostram a instalação do kit IP31 em um nobreak de 50-80 kVA. O procedimento é semelhante para os outros modelos de nobreak.
  1. Instale as hastes fornecidas na placa superior do nobreak.
  2. Coloque as tampas superiores novamente e fixe-a com os com arruelas e porcas.
  3. Instale a calha entre duas tampas superiores e fixe-a com os parafusos fornecidos.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.