990-91406D-005

Installieren des IP31-Kit

Die folgenden Bilder zeigen die Installation des IP31-Kits an einer USV mit 50–80 kVA. Der Vorgang für andere USV-Modelle ist ähnlich.
  1. Bringen Sie die mitgelieferten Stäbe an der oberen Platte der USV an.
  2. Setzen Sie die obere(n) Abdeckung(en) auf und ziehen Sie sie mit den mitgelieferte Unterlegscheiben und Muttern fest.
  3. Montieren Sie die Rinne zwischen beiden Abdeckungen und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.