990-91406D-025

Zdejmowanie listew zwierających w zasilaczach UPS 50-80 kVA 3:1 220 VD z zewnętrzną ładowarką

UWAGA: Ta procedura ma zastosowanie tylko do zasilaczy UPS 50-80 kVA 3:1 220 VDC z zewnętrzną ładowarką.
  1. Odkręć śruby i otwórz oba drzwiczki w górnej części zasilacza UPS.
  2. Odłącz kabel sygnałowy od płyty sterującej.
  3. Odkręć dwie śruby i otwórz panel płyty sterującej.
  4. Zdemontuj wskazany szynoprzewód.
  5. Zdemontuj dwie wskazane listwy zwierające i ponownie dokręć śruby (moment dokręcenia 5 Nm).
  6. Ponownie zamontuj szynoprzewód zdemontowany w kroku 4.
  7. Ponownie zamknij panel płyty sterującej i podłącz kabel sygnałowy.
  8. Zamknij oba drzwiczki i dokręć śruby.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.