990-91406D-005

Entfernen der Brücken-Schienen in 3:1-USV-Systemen 50–80 kVA 220 V Gleichstrom mit externem Ladegerät

HINWEIS: Dieses Verfahren gilt nur für 3:1-USV-Systeme 50–80 kVA 220 V Gleichstrom mit externem Ladegerät.
  1. Lösen Sie die Schrauben und öffnen Sie die beiden Türen an der Oberseite der USV.
  2. Trennen Sie das Signalkabel von der Steuerplatine.
  3. Lösen Sie die beiden Schrauben und klappen Sie die Schalttafel herunter.
  4. Entfernen Sie die angegebene Schiene.
  5. Entfernen Sie die beiden angegebenen Brücken-Schienen und ziehen Sie die Schrauben wieder an (Drehmoment: 5 Nm).
  6. Bringen Sie die in Schritt 4 entfernte Schiene wieder an.
  7. Klappen Sie die Schalttafel wieder in die ursprüngliche Position und schließen Sie das Signalkabel wieder an.
  8. Schließen Sie die beiden Türen und ziehen Sie die Schrauben an.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.