990-91406D-025

Podłączanie kabli zasilających w zasilaczu UPS 10-40 kVA 3:1 384 VDC

  1. Upewnij się, że wszystkie wyłączniki znajdują się w pozycji WYŁ. (otwartej).
  2. Otwórz przednie drzwi zasilacza UPS.
  3. Usuń wskazane osłony.
  4. Poprowadź kable zasilające przez dolną część zasilacza UPS.
  5. Podłącz kabel PE do szyny PE.
  6. Podłącz kable wejściowe (L1, L2, L3), kable obejścia (L, N), kable wyjściowe (L, N) oraz kable DC (DC+, DC-).
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.