990-91406D-025

Uszczelnianie otworów na kable kitem ognioodpornym w celu uzyskania klasy ochrony IP31

UWAGA: Po podłączeniu wszystkich kabli obowiązkowe jest uszczelnienie otworów na kable dostarczonym w zestawie kitem ognioodpornym w celu uzyskania klasy ochrony IP31.
  1. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby zmiękczyć dostarczony kit ognioodporny. Nałóż odpowiednią ilość kitu wokół każdego otworu na kabel w dolnej części zasilacza UPS.
  2. Upewnij się, że wszystkie szczeliny wokół kabli są całkowicie uszczelnione. Po zakończeniu uszczelniania otwory na kable powinny wyglądać jak na poniższej ilustracji.
  3. Ponownie załóż wszystkie pokrywy.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.