990-91406D-025

Zdejmowanie listew zwierających w zasilaczach UPS 10-40 kVA 3:1 220 VD z zewnętrzną ładowarką

UWAGA: Ta procedura ma zastosowanie tylko do zasilaczy UPS 10-40 kVA 3:1 220 VDC z zewnętrzną ładowarką.
  1. Odkręć śruby i otwórz drzwiczki w górnej części zasilacza UPS.
  2. Odłącz kabel sygnałowy od płyty sterującej.
  3. Odkręć dwie śruby i otwórz panel płyty sterującej.
  4. Zdemontuj wskazaną listwę zwierającą i ponownie dokręć śruby (moment dokręcenia 5 Nm).
  5. Ponownie zamknij panel płyty sterującej i podłącz kabel sygnałowy.
  6. Zamknij drzwiczki i dokręć śruby.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.