990-91406D-025

Podłączanie kabli sygnałowych

  1. Wyjściowe styki bezpotencjałowe (230 VAC)

  2. Wejściowy styk temperatury baterii zewnętrznej (bez SELV)

  3. Styk wyjściowy wyzwalacza BB (SELV)

  4. Wejściowe styki bezpotencjałowe (SELV)

  5. Port USB (SELV)

  6. Port RS232 (SELV)

  7. Porty RS485 (SELV)

  8. Porty równoległe (SELV)

  9. Inteligentne gniazdo dla karty SNMP (SELV)

  1. Upewnij się, że wszystkie wyłączniki znajdują się w pozycji WYŁ. (otwartej).
  2. Zdemontuj wskazaną osłonę.

    10-40 kVA 3:1 220 VDC UPS
    10-80 kVA 3:1 384 VDC UPS

    50-120 kVA 3:1 220 VDC UPS

  3. Poprowadź kable sygnałowe przez dolną część zasilacza UPS zgodnie z poniższą ilustracją i zamocuj kable sygnałowe za pomocą opasek.

    10-40 kVA 3:1 220 VDC UPS

    50-80 kVA 3:1 220 VDC UPS

    100-120 kVA 3:1 220 VDC UPS

    10-40 kVA 3:1 384 VDC UPS

    60-80 kVA 3:1 384 VDC UPS

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.