990-91406D-025

Rozmieszczenie wyłączników

Lokalizacja wyłączników w zasilaczach UPS 3:1

10-40 kVA 3:1 220 VDC UPS

50-80 kVA 3:1 220 VDC UPS

100-120 kVA 3:1 220 VDC UPS

10-40 kVA 3:1 384 VDC UPS

60-80 kVA 3:1 384 VDC UPS

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.