990-6318E-012

Installation du kit de cosses de câble mécaniques pour le neutre TME69214 (en option)

NOTE: La taille maximale autorisée du câble neutre est de 350 kcmil avec les cosses de câble mécaniques préinstallées. Pour un câble neutre entre >350 et >500 kcmil, remplacez les cosses mécaniques neutres préinstallées par les cosses mécaniques plus grandes du kit TME69214.
  1. Retirez les cosses de câble mécaniques préinstallées des jeux de barres neutres.
  2. Assemblez les pièces des cosses de câble mécaniques du kit TME69214.
  3. Installez l'ensemble de cosses mécaniques sur le haut et/ou le bas des jeux de barres neutres avec les vis fournies.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.