990-6318E-012

Modification ou suppression d'un disjoncteur de branche

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Configuration > Panel (Panneau) > Modify Breaker (Modifier un disjoncteur).
  2. Sélectionnez le disjoncteur de branche qui doit être supprimé ou modifié à l'aide des paramètres :
    1. Panel (Panneau) : Sélectionnez le panneau dans lequel le disjoncteur de branche est installé (Panel 1 (Panneau 1) ou Panel 2 (Panneau 2), si disponible).
    2. Layout (Disposition) : Sélectionnez si le disjoncteur de branche est installé en position Odd (Impaire) ou Even (Paire) sur le panneau. Le côté Odd (Impair) correspond au côté gauche du panneau et le côté Even (Pair) correspond au côté droit du panneau.
    3. Channel (Canal) : Définissez le ou les canaux dans lesquels le disjoncteur de branche est installé. Par exemple, canaux 1,3,5 pour un disjoncteur de branche tripolaire. Les canaux déjà occupés sont surlignés en bleu dans la liste des canaux.
  3. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Appuyez sur Delete Breaker (Supprimer le disjoncteur) pour supprimer le disjoncteur de branche.
    • Appuyez sur Settings (Paramètres) pour modifier les paramètres du disjoncteur de branche.
  4. Sur la première page des Settings (Paramètres) :
    1. Ajoutez le Load Identifier (Identificateur de charge) en saisissant un nom pour la charge connectée au disjoncteur de branche.
    2. Activez ou désactivez Alarm Generation (Génération d'alarme) pour le disjoncteur de branche en appuyant sur Enable (Activer).
    3. Définissez les Apparent Power Thresholds (Seuils de puissance apparente) pour le disjoncteur de branche pour : Maximum et Minimum en appuyant sur Enable (Activer) et en réglant le pourcentage.
  5. Cliquez sur le symbole > pour passer à la page suivante.
  6. Sur la deuxième page des Settings (Paramètres) :
    1. Définissez les Current Thresholds (Seuils de courant) pour le disjoncteur de branche pour : Maximum, High (Haut), Low (Bas) et Minimum en appuyant sur Enable (Activer) et en réglant le pourcentage.
  7. Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.