990-6318E-012

Procédure d'installation

AVERTISSEMENT
Danger de basculement
L'armoire pèse lourd et peut basculer. Déplacez et entreposez l'armoire avec prudence jusqu'au moment de la fixer au sol et au mur.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
  1. Fixation de l'armoire au sol et au mur.
  2. Effectuez l'une des actions suivantes :
  3. Uniquement pour les câbles neutres de >350 jusqu'à <500 kcmil avec des cosses mécaniques : Installation du kit de cosses de câble mécaniques pour le neutre TME69214 (en option)
  4. Raccordement des câbles d'entrée.
  5. Raccordement de la charge aux disjoncteurs de branches.
  6. Raccordement des câbles Modbus/Ethernet.
  7. Installation finale.

Pour déplacer ou démanteler le RPP une fois l'installation terminée, voir Démantèlement ou déplacement du RPP à un nouvel emplacement.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.