990-6318E-012

Retirez un disjoncteur de branche

  1. Arrêtez le RPP, suivez les instructions de la section Arrêt du RPP.
  2. Ouvrez la porte avant.
  3. Déconnectez les câbles de charge du disjoncteur de branche.
  4. Retirez le disjoncteur de branche du panneau.
  5. Démarrez le RPP, suivez les instructions de la section Démarrage du RPP.
  6. Supprimez le disjoncteur de branche de la configuration via l'affichage, suivez les instructions de la section Modification ou suppression d'un disjoncteur de branche.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.