990-91375B-032

เชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับ GVBBB630EL-2CB ไปยัง Easy UPS 3-Phase Modular

ขนาดสายสัญญาณที่แนะนำ ระยะทางสูงสุดไปยัง UPS
0.5 ตร.มม. 50 เมตร
0.75 ตร.มม. 100 เมตร
1.0 ตร.มม. 200 เมตร
  1. ล็อกและติดป้ายเบรกเกอร์แบตเตอรี่
  2. คลายสกรูฝาครอบป้องกันและยกฝาครอบป้องกันขึ้นและนำออกจากตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
  3. เดินสายสัญญาณผ่านด้านบนหรือด้านล่างของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่
  4. เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับบล็อกเทอร์มินัลควบคุม
    1. ต่อขั้ว 1-4 สำหรับเบรกเกอร์แบตเตอรี่ 1 (BB1)
    2. ต่อขั้ว 5-8 สำหรับเบรกเกอร์แบตเตอรี่ 2 (BB2)
    3. รัดสายสัญญาณด้วยที่รัดสาย (ที่ให้มา) เข้ากับรางล็อกสาย
  5. เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?