990-91379F-037

建议的个人防护装备

对于所有涉及打开设备最外层前门的步骤,施耐德电气建议至少穿戴以下个人防护装备:

  • 非易燃棉质服装

  • 护目用具(例如眼镜或护目镜)

  • 劳保安全鞋

  • 当地或国家/地区法规要求或建议的任何个人防护装备

小心
当心人身伤害
在操作或维护本设备之前,请务必进行风险评估。使用适当的个人防护装备。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?