990-91379H-037

启用 HTTP/HTTPS 协议

  1. 通过网络管理界面的 IP 地址或 DNS 名称(如果配置)对其进行访问。
  2. 输入用户名和密码。默认的用户名和密码均为 apc。首次登录时,系统将提示您更改此密码。
  3. 要启用或禁用 HTTP 或 HTTPS 协议,请转至Configuration(配置) > Network(网络) > Web > Access(访问),选择协议,设置参数,然后单击Apply(应用)
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.