在维修旁路运行模式下启动 UPS 系统
注: 要操作断开装置,必须等待其指示灯亮起才可以操作。
- 闭合设备输入断开装置
UIB(如已断开)。 显示屏会亮起。重启过程大约会持续 3 分钟。
- 选择或,然后按照显示屏上的步骤进行操作。
- 常规启动步骤 - 含维修旁路断开装置
MBB 的 UPS 系统:注: 以下为常规启动步骤。始终按照与您系统相配套的引导顺序中的步骤操作。
- 闭合设备输入断开装置 UIB(如已断开)。
- 闭合静态开关输入断开装置 SSIB(如有)。
- 闭合旁路反向馈电断开装置 BF2(如有)。
- 闭合电池断开装置。
- 选择(如有可能)。
- 闭合设备输出断开装置 UOB。
- 对并机系统中的其他 UPS 重复步骤 a 到 f。
- 闭合系统隔离断开装置 SIB(如有)。
- 断开维修旁路断开装置 MBB。
- 选择或按住系统级控制器上的逆变器打开按钮(长按 5 秒)。