990-91379H-037

配置输入接点

  1. 点击配置 > 接点和继电器,然后选择要配置的输入接点。
  2. 从下拉列表中为所选输入接点选择一项功能:
    :此输入接点未分配操作。 发电机组正在给 UPS 供电:输入以表示 UPS 正由发电机供电。当 UPS 正由发电机供电时,您必须同时选择电池充电电流的降低幅度。将发电机组供电期间的电池充电功率设置为 0%(电池不充电)、10%25%50%75%100%(电池全功率充电)。发电机组供电期间的电池充电功率仅适用于此功能。
    接地故障:输入以表示存在接地故障。 电池室通风故障:输入以表示电池室通风有故障。当输入处于活动状态时,电池充电器会关闭。
    用户自定义 1:通用输入。 外部电池监控检测到故障:输入以表示外部电池监控已检测到故障。当输入处于活动状态时,UPS 将发出警报(无其他操作)。
    用户自定义 2:通用输入。 高效模式已禁用:如果此输入被激活,则 UPS 无法进入高效模式(ECO 模式和 E-变换模式)或会退出所有活动的高效模式。
    外部储能监控装置检测到轻微故障:输入以表示外部储能监控已检测到轻微故障。 外部信号关闭充电器:如果此输入被激活,外部设备发出的信号(例如外部储能装置发出的信号)会关闭充电器。
    外部储能监控装置检测到严重故障:输入以表示外部储能监控已检测到严重故障。 变压器的温度过高:输入以表示变压器存在高温警报。
  3. 点击确定保存设置。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.