990-91379H-037

系统模式

系统模式显示了整个 UPS 系统(包括周围的开关设备)的输出状态,以及为负载供电的电源。

E-变换模式

E-变换模式提供最大保护和最高效率,能够减少 UPS 损耗的电能,只有双变换模式的三分之一。E-变换模式现在是普遍推荐的运行模式,默认在 UPS 中启用,但可通过显示菜单禁用。启用后,E-变换可通过显示菜单设置为始终启用,或配置为按预定顺序启用。

在 E-变换模式下,UPS 系统会通过静态旁路向负载的有功部分供电,前提是市电电源在容许范围内。逆变器在运行时保持与旁路电源并联连接,因此,当负载的无功部分在 UPS 系统输入电流中严重下降时,无论负载功率因数为何,UPS 系统的输入功率因数始终维持在校正值附近。如果市电电源出现了中断,逆变器会维持输出电压,让 E-变换无间断切换至双变换模式。UPS 系统处于 E-变换模式时会对电池充电,并提供谐波补偿。

E-变换模式可在如下条件下用于 Galaxy VL UPS 系统:

  • 请参阅 UPS 安装手册,了解并机 UPS 系统 E-变换模式要求的最小负载百分比。

  • 相对于额定电压,电压波动 ≤10%(设置可调 3% - 10%)

  • THDU ≤ 5%。

注: 对并机系统其中一台 UPS 的 E-变换模式设置进行更改后,此设置会共享给并机系统的全部 UPS。
注: 使用发电机组/发电机时会出现频率波动(通常是因为缩小规模),建议在发电机组/发电机启动时配置输入接点来禁用高效模式。
注: 如果需要外部同步,一般建议禁用 E-变换。

逆变器运行模式
- 系统模式

在逆变器运行模式中,负载由逆变器供电。当 UPS 系统运行模式为逆变器运行时,UPS 模式可以是双变换(正常运行)或电池运行。

请求静态旁路运行模式
- 系统模式

当 UPS 系统处于请求静态旁路运行模式时,负载由旁路电源供电。如果检测到故障,UPS 系统将切换为逆变器运行模式或强制静态旁路运行模式。

强制静态旁路运行模式
- 系统模式

UPS 系统在收到 UPS 系统指令或用户按下 UPS 上的逆变器 OFF(关闭)按钮后,会进入强制静态旁路运行模式。在强制静态旁路运行模式中,负载由旁路电源通过未经调节的电源直接供电。

注: 当 UPS 系统以强制静态旁路模式运行时,电池不作为备用电源使用。

维修旁路运行模式

在维修旁路运行模式中,负载由旁路电源的未经调节的电源通过维修旁路断开装置直接供电。

注: 在维修旁路运行模式中,电池不作为备用电源使用。

ECO 模式
- 系统模式

在 ECO 模式下,UPS 系统会使用请求静态旁路为负载供电,前提是电能质量在容许范围内。如果检测到故障(旁路电压超限、输出电压超限、供电间断等),UPS 系统会立即切换到双变换(正常运行模式)或强制静态旁路模式。根据切换条件,可能会发生最短的负载供应中断(最多 10 毫秒)。UPS 系统处于 ECO 模式时会对电池充电。相比双变换模式,ECO 模式的主要优势是可降低耗电量。

注: 对并机系统其中一台 UPS 的 ECO 模式设置进行更改后,此设置会共享给并机系统的全部 UPS。

关闭模式
- 系统模式

UPS 系统未在向负载供电。电池充电,显示屏开启。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.