配置网络
可通过集成可选网络管理卡 (NMC) 对网络进行配置。
- 点击,并选择 IPv4:选择集成 NMC 以配置集成网络管理卡,或选择可选 NMC 以配置可选网络管理卡(如有)。
- 在页面上为所选
NMC 配置 IPv4 设置:
- 清除禁用集成 NMC IPv4/禁用可选 NMC IPv4 的复选标记,以配置 IPv4。存在复选标记时无法进行任何设置,该功能也被禁用。
- 将地址模式设置为 手动、DHCP 或 BOOTP。对于手动地址模式,请添加相应值。
- 点击确定保存设置。
- 点击,并选择 IPV6:选择集成 NMC 以配置集成网络管理卡,或选择可选 NMC 以配置可选网络管理卡(如有)。
- 在页面上为所选
NMC 配置 IPv6 设置:
- 清除禁用集成 NMC IPv6/禁用可选 NMC IPv6 的复选标记,以配置 IPv6。存在复选标记时无法进行任何设置,该功能也被禁用。
- 将 DHCPv6 模式设置为地址及其它信息、仅限非地址信息或 IPv6 从不。
- 选择自动配置或手动。对于手动模式,请添加相应值。
- 点击确定保存设置。
- 如果需要,重复上述步骤配置另一个 NMC。