990-91379G-037

配置 Modbus

Modbus 可通过集成或可选网络管理卡 (NMC) 进行配置。

  1. 点击配置 > Modbus,选择集成 NMC 以配置集成网络管理卡,或选择可选 NMC 以配置可选网络管理卡(如有)。
  2. 在第一页上为所选的 NMC 配置以下设置:
    1. 清除禁用的复选标记,以配置串行 Modbus。存在复选标记时无法进行任何设置,该功能也被禁用。
    2. 奇偶校验设置为偶数奇数
    3. 停止位设置为 1 或 2。
    4. 波特率设置为 240096001920038400
    5. 目标唯一 ID 设置为 1 和 247 之间的数字。
      注: 除设备地址目标唯一 ID(各设备必须唯一)外,总线上的每台设备必须具有完全相同的设置。总线上的任意两台设备不得使用相同地址。
    6. 点击确定保存设置,然后点击箭头符号转到下一页。
  3. 在第二页上配置以下设置:
    1. 清除禁用的复选标记,以配置TCP Modbus。存在复选标记时无法进行任何设置,该功能也被禁用。
    2. 选择端口 502端口 [5000 至 32768]
    3. 点击确定保存设置。
  4. 如果需要,重复上述步骤配置另一个 NMC。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?