UPS 模式
E-变换模式
E-变换模式提供最大保护和最高效率,能够减少 UPS 损耗的电能,只有双变换模式的三分之一。E-变换模式现在是普遍推荐的运行模式,默认在 UPS 中启用,但可通过显示菜单禁用。启用后,E-变换可通过显示菜单设置为始终启用,或配置为按预定顺序启用。
在 E-变换模式下,UPS 会通过静态旁路向负载的有功部分供电,前提是市电电源在容许范围内。逆变器在运行时保持与旁路电源并联连接,因此,当负载的无功部分在 UPS 输入电流中严重下降时,无论负载功率因数为何,UPS 的输入功率因数始终维持在校正值附近。如果市电电源出现了中断,逆变器会维持输出电压,让 E-变换无间断切换至双变换模式。UPS 处于 E-变换模式时会对电池充电,并提供谐波补偿。
E-变换模式可在如下条件下用于 Galaxy VL UPS 系统:
-
对于单机系统中的 UPS,UPS 的负载 >5%。
-
相对于额定电压,电压波动 ≤10%(设置可调 3% - 10%)。
-
THDU ≤ 5%。
双变换(正常运行模式)
UPS 可为负载提供稳压电源。
电池运行模式
如果市电出现故障,UPS 会切换到电池运行模式,并由电源为负载提供稳压电源。
请求静态旁路运行模式
- UPS 模式
UPS 可在收到显示屏输入的命令后切换到请求静态旁路运行模式。在请求静态旁路运行模式下,负载由旁路供电。如果检测到错误,UPS 将切换为双变换(正常运行)或强制静态旁路运行。如果在请求静态旁路模式下市电电源供电出现了中断,则 UPS 会切换到电池运行模式。
强制静态旁路运行模式
- UPS 模式
UPS 在收到 UPS 指令或用户按下 UPS 上的逆变器 OFF(停止)按钮后,会进入强制静态旁路运行模式。在强制静态旁路运行模式下,负载由旁路供电。
维修旁路运行模式
当外部维修旁路机柜、维修旁路面板或第三方开关设备中的维修旁路断开装置 (MBB) 处于闭合状态时,UPS 会切换到外部维修旁路运行模式。负载由旁路电源通过未经调节的电源供电。在经维修旁路断开装置 (MBB) 的外部维修旁路运行模式下,可对整个 UPS 进行维护和更换。
静态旁路待机运行
静态旁路待机仅适用于并机系统中的单台 UPS。UPS 进入静态旁路待机运行的情况为:当 UPS 被阻止进入强制静态旁路运行并且并机系统的其他 UPS 可以支持负载时。在静态旁路待机中,指定 UPS 的输出关闭。在可能的情况下,UPS 自动切换到首选运行模式。
电池测试模式
当 UPS 进行电池自检或运行时间校准时,UPS 会进入电池测试模式。
ECO 模式
- UPS 模式
在 ECO 模式下,UPS 会使用请求静态旁路为负载供电,前提是电能质量在容许范围内。如果检测到故障(旁路电压超限、输出电压超限、供电间断等),UPS 会立即切换到双变换(正常运行模式)或强制静态旁路模式。根据切换条件,可能会发生最短的负载供应中断(最多 10 毫秒)。UPS 处于 ECO 模式时会对电池充电。相比双变换模式,ECO 模式的主要优势是可降低耗电量。