990-91379B-022

Een batterijtest starten

Vereisten:

  • De batterijschakelaars zijn gesloten.

  • Geen kritieke alarmen aanwezig.

  • De bypassvoeding moet beschikbaar zijn.

  • Statische bypassmodus moet beschikbaar zijn.

  • De batterijen moeten meer dan 50% opgeladen zijn.

  • De beschikbare autonomietijd moet langer zijn dan 4 minuten.

  • De bedrijfsmodus moet in normaal bedrijf, eConversion of ECO-modus staan.

  • De systeembedrijfsmodus moet in omvormerbedrijf, eConversion of ECO-modus staan.

Deze functie voert een aantal tests op de batterijen uit, zoals controles op doorgebrande zekeringen en detectie van zwakke batterijen. Tijdens de test worden de batterijen ontladen en zullen deze zo'n 10% van de totale autonomietijd verbruiken. Voorbeeld: Als u nog 10 minuten autonomietijd heeft, duurt de test 1 minuut. De batterijtest kan worden ingesteld om automatisch op verschillende tijdsintervallen te worden uitgevoerd (van wekelijks tot jaarlijks).

  1. Selecteer Onderhoud > Batterij > Test starten .
  2. Tik op OK op het bevestigingsscherm.
QR code for this page

Was dit nuttig?