990-91379G-022

Hoge-efficiëntiemodus configureren

  1. Tik op Configuratie > Hoge efficiëntie.
  2. Selecteer de Hoge-efficiëntiemodus: Uitschakelen, ECO-modus, eConversion. Als de hoge-efficiëntiemodus door het systeem is uitgeschakeld vanwege batterijontlading boven de geconfigureerde grens, wordt Door systeem uitgez. gemarkeerd.
    OPMERKING: Neem contact op met Schneider Electric om ECO-modus in te schakelen.
  3. Selecteer eConversion Harmonics Compensator, indien van toepassing. Dit kan alleen worden geselecteerd als eConversion is ingeschakeld.
  4. Selecteer Schema voor hoge efficiëntie: Actief op schema, Altijd actief of Nooit actief.
    1. Voor Actief op schema tikt u op Schema om uw schema('s) naar wens te configureren en in te schakelen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.