990-91379F-022

Enkele UPS isoleren in het parallelle systeem

Via deze procedure kunt u een enkele UPS uitschakelen in een actief parallel geschakeld systeem.

OPMERKING: Controleer voordat u deze procedure start of de resterende UPS-eenheden de belasting kunnen ondersteunen.
OPMERKING: Gebruik een schakelaar alleen wanneer het bijbehorende schakelaarindicatielampje brandt.
  1. Tik op deze UPS op Besturing > Begeleide cycli > UPS in parallel systeem uitschakelen en volg de stappen die op het display worden weergegeven.
  2. Algemene uitschakelprocedure:
    OPMERKING: Dit is een algemene uitschakelprocedure. Volgt altijd de stappen uit de Begeleide cycli die van toepassing zijn op uw systeem.
    1. Selecteer op deze UPS Besturing > Omvormer > Omvormer uit of druk op de knop Omvormer UIT (houd deze vijf seconden ingedrukt) op de systeemniveau-controller.
    2. Open de eenheiduitgangsschakelaar (UOB) voor deze UPS.
    3. Open de ingangsschakelaar voor statische schakelaar (SSIB) (indien aanwezig) voor deze UPS.
    4. Open de batterijschakelaar(s) voor deze UPS.
    5. Open de eenheidingangsschakelaar (UIB) voor deze UPS.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?