990-91379F-034

Yüksek Verimlilik Modunun Konfigürasyonu

  1. Konfigürasyon > Yüksek verimlilik öğesine dokunun
  2. Yüksek verimlilik modu seçeneğini belirleyin: Devre dışı, ECO modu, eConversion. Konfigüre edilen sınırın üzerinde akü deşarjı nedeniyle yüksek verimlilik modu sistem tarafından devre dışı bırakıldıysa Sis. d. dışı bıraktı olarak işaretlenecektir.
    NOT: ECO modunu etkinleştirmek için Schneider Electric ile iletişime geçin.
  3. İlgili ise eConversion harmonik kompansatör öğesini seçin. Bu yalnızca eConversion etkinleştirildiğinde seçilebilir.
  4. Yüksek verimlilik takvimi seçeneğini belirleyin: Programda etkin, Her zaman etkin veya Asla etkin değil.
    1. Programda Etkin için, Zamanlama öğesine dokunun ve gerektiği şekilde zamanlama(lar)ı ayarlayıp etkinleştirin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?