990-91379F-032

ไฟ LED สถานะสำหรับโหมดการทำงาน UPS แต่ละโหมด

หากจอแสดงผลไม่สามารถใช้งานได้ คุณสามารถดูโหมดการทำงานของ UPS ได้จากไฟ LED แสดงสถานะที่ด้านหลังแผงด้านหน้า

  • ไฟ LED สีเขียวหมายถึงฟังก์ชันทำงานอยู่

  • ไฟ LED ดับหมายถึงฟังก์ชันไม่ได้ทำงานอยู่

  • ไฟ LED สีแดงหมายถึงฟังก์ชันไม่สามารถทำงานได้ หรืออยู่ในสถานะการแจ้งเตือน

โหมดดับเบิลคอนเวอร์ชัน (การทำงานปกติ)
การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ (ในระบบเมนคู่ที่การบายพาสใช้งานได้)
การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ (ในระบบเมนเดี่ยวหรือระบบเมนคู่ที่การบายพาสใช้งานไม่ได้)
การทำงานร้องขอ Static Bypass
การทำงานบังคับ Static Bypass
โหมด ECO
โหมด eConversion
โหมดปิด
การทำงานบายพาสแบบสแตติกรอดำเนินการ
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?