Visning av statuslamper (LED) i UPS-driftsmodus
Hvis displayet slutter å fungere, kan du se UPS-driftsmodusen via statuslampene bak frontpanelet.
-
En grønn LED betyr at funksjonen er aktiv.
-
En slukket LED betyr at funksjonen er inaktiv.
-
En rød LED betyr at funksjonen ikke fungerer eller er i alarmtilstand.
Dobbel konvertering (normal drift) | |
Batteridrift (i et system med to forsyningskilder med bypass tilgjengelig) | |
Batteridrift (i et system med enkel forsyningskilde eller et system med to forsyningskilder med bypass utilgjengelig) | |
Forespurt statisk bypassdrift Tvungen statisk bypassdrift ECO-modus |
|
eConversion-modus | |
Av-modus | |
Statisk bypass-standbydrift |