990-91379G-007

Διαμόρφωση των προτιμήσεων οθόνης

  1. Αγγίξτε τα στοιχεία Διαμόρφωση > Γενικά > Οθόνη.
    1. Ορίστε το στοιχείο Ήχος συναγερμού σε Ενεργοποίηση ή Απενεργοπ.. Αυτό θα ενεργοποιήσει/θα σιγάσει όλους τους ήχους συναγερμών.
    2. Ορίστε το στοιχείο Ήχος συναγερμού (μόνο ενημερωτικοί συναγερμοί) σε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση. Αυτό θα ενεργοποιήσει/θα σιγάσει όλους τους ενημερωτικούς ήχους συναγερμών.
    3. Ορίστε τη μονάδα θερμοκρασίας σε Κελσίου ή Φαρενάιτ.
    4. Ρυθμίστε την προφύλαξη οθόνης σε 5 λεπτά, 15 λεπτά, 30 λεπτά ή Ποτέ. Η προφύλαξη οθόνης θα ενεργοποιηθεί μετά το καθορισμένο χρονικό διάστημα, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία δραστηριότητα στην οθόνη.
    5. Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης αγγίζοντας το - ή +.
    6. Ορίστε το στοιχείο Ήχος οθόνης αφής σε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση. Αυτό θα ενεργοποιήσει/θα σιγάσει όλους τους ήχους της οθόνης (πλην των ήχων συναγερμών).
    7. Βαθμονομήστε τη λειτουργικότητα αφής της οθόνης αγγίζοντας δύο φορές το κουμπί βαθμονόμησης.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.