990-91379C-007

Έναρξη από λειτουργία παράκαμψης συντήρησης για ενιαίο σύστημα UPS με εγκατεστημένο κιτ μανδάλωσης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργείτε τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μόνο όταν η σχετική λυχνία ένδειξης του αυτόματου διακόπτη ισχύος είναι αναμμένη.
  1. Κλείστε τον αυτόματο διακόπτη ισχύος εισόδου μονάδας UIB.
    Η οθόνη ενεργοποιείται. Η ακολουθία επανεκκίνησης διαρκεί περίπου τρία λεπτά.
  2. Κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτη εισόδου στατικού διακόπτη SSIB (αν υπάρχει).
  3. Κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτη ανατροφοδοσίας παράκαμψης BF2 (αν υπάρχει).
  4. Κλείστε τους αυτόματους διακόπτες ισχύος μπαταρίας.
  5. Επιλέξτε Μεταφορά Ελέγχου > Κατάστ. λειτουργίας > για παράκαμψη λειτουργίας.
  6. Κρατήστε πατημένο το κουμπί SKRU, γυρίστε και αφαιρέστε το πλήκτρο Β από τη σύνδεση SKRU.
  7. Εισαγάγετε το πλήκτρο Β στη μονάδα κλειδώματος για το διακόπτη εξόδου μονάδας UOB και γυρίστε το κλειδί.
  8. Κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτη εξόδου μονάδας UOB.
  9. Ανοίξτε τον αυτόματο διακόπτη ισχύος παράκαμψης συντήρησης MBB.
  10. Γυρίστε και αφαιρέστε το κλειδί Α από τη σύνδεση για τον αασφαλειοδιακόπτη παράκαμψης συντήρησης MBB.
  11. Εισάγετε το κλειδί Α στη σύνδεση SKRU και γυρίστε το κλειδί στη θέση κλειδώματος.
  12. Επιλέξτε τα στοιχεία Έλεγχος > Αντιστροφέας > Αντιστροφέας ενεργοποιημένος.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;