990-91379G-007

Απομόνωση μεμονωμένου UPS στο παράλληλο σύστημα

Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία για να τερματίσετε ένα UPS σε παράλληλο σύστημα σε λειτουργία.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι οι εναπομείνασες μονάδες UPS είναι σε θέση να παράσχουν το φορτίο.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργείτε τη διάταξη αποσύνδεσης μόνο όταν η σχετική ενδεικτική λυχνία της διάταξης αποσύνδεσης είναι αναμμένη.
  1. Στο UPS, αγγίξτε Έλεγχος > Κατευθυντ ακολουθίες > Τερματισμός λειτουργίας UPS σε παράλληλο σύστημα και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
  2. Γενική διαδικασία τερματισμού λειτουργίας:
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακόλουθη διαδικασία είναι γενική διαδικασία τερματισμού λειτουργίας. Ακολουθείτε πάντα τα βήματα του στοιχείου Κατευθυντ ακολουθίες που ισχύουν ειδικά για το σύστημά σας
    1. Στο UPS, επιλέξτε Έλεγχος > Αντιστροφέας > Αναστροφέας απενεργ. ή πατήστε το κουμπί Αντιστροφέας απενεργ. (ΕΚΤΟΣ) (κρατήστε το πατημένο για πέντε δευτερόλεπτα) στην ενότητα του συστήματος του επιπέδου του ελεγκτή.
    2. Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης εξόδου της μονάδας UOB για αυτό το UPS.
    3. Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου στατικού διακόπτη SSIB (εάν υπάρχει) για αυτό το UPS.
    4. Ανοίξτε τη διάταξη (ή τις διατάξεις) αποσύνδεσης μπαταρίας για αυτό το UPS.
    5. Ανοίξτε τη μονάδα διάταξης αποσύνδεσης εισόδου της μονάδας UIB για αυτό το UPS.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.