990-91379G-007

Εκκίνηση του συστήματος UPS μέσω της λειτουργίας παράκαμψης συντήρησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε τη διάταξη αποσύνδεσης μόνο όταν η σχετική ενδεικτική λυχνία της συσκευής αποσύνδεσης είναι αναμμένη.
  1. Εάν είναι ανοικτή, κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου μονάδας UIB.
    Η οθόνη ενεργοποιείται. Η ακολουθία επανεκκίνησης διαρκεί περίπου 3 λεπτά.
  2. Επιλέξτε τα στοιχεία Έλεγχος > Κατευθυντ ακολουθίες > Εκκίνηση συστήματος UPS ή Έλεγχος > Κατευθυντ ακολουθίες > Εκκίνηση UPS σε παράλληλο σύστημα και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
  3. Γενική διαδικασία εκκίνησης για σύστημα UPS με διάταξη αποσύνδεσης παράκαμψης συντήρησης MBB:
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακόλουθη διαδικασία είναι μια γενική διαδικασία εκκίνησης. Ακολουθείτε πάντα τα βήματα του στοιχείου Κατευθυντ ακολουθίες που ισχύουν ειδικά για το σύστημά σας
    1. Εάν είναι ανοικτή, κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου μονάδας UIB.
    2. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου στατικού διακόπτη SSIB (εάν υπάρχει).
    3. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης παράκαμψης ανατροφοδοσίας BF2 (εάν υπάρχει).
    4. Κλείστε τις διατάξεις αποσύνδεσης της μπαταρίας (εάν υπάρχουν).
    5. Επιλέξτε Έλεγχος > Κατάστ. λειτουργίας > Μεταφορ σε παράκαμψ λειτουργ αν είναι δυνατόν.
    6. Διάταξη αποσύνδεσης εξόδου μονάδας UOB.
    7. Επαναλάβετε τα βήματα α' έως στ' για άλλα UPS σε ένα παράλληλο σύστημα.
    8. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης απομόνωσης συστήματος SIB (εάν υπάρχει).
    9. Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης παράκαμψης συντήρησης MBB.
    10. Επιλέξτε Έλεγχος > Αντιστροφέας > Αντιστροφέας ενεργοποιημένος ή πατήστε το κουμπί Αντιστροφέας ενεργοποιημένος (ON) (κρατήστε πατημένο για πέντε δευτερόλεπτα) στον ελεγκτή επιπέδου συστήματος.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;