990-91379G-007

Αποθήκευση των ρυθμίσεων του UPS σε συσκευή USB

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το UPS μπορεί να δεχτεί μόνο ρυθμίσεις που είχαν αποθηκευτεί αρχικά από το ίδιο UPS. Οι ρυθμίσεις που είχαν αποθηκευτεί από άλλα UPS δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.
  1. Πατήστε τα στοιχεία Διαμόρφωση > Αποθήκευση/επαναφ.
  2. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα.
  3. Εισαγάγετε τη συσκευή USB στη θύρα USB 1 του ελεγκτή επιπέδου συστήματος.
  4. Πατήστε το στοιχείο Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις του UPS στη συσκευή USB.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αποθήκευσης.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;