990-91379H-025

Włączanie trybu ograniczenia mocy szczytowej

Tryb ograniczenia mocy szczyt. pozwala zasilaczowi UPS zmniejszyć moc pobieraną z głównego źródła zasilania w okresach szczytowego obciążenia i uzupełnić zasilanie obciążenia energią z baterii.

UWAGA: Tryb ograniczenia mocy szczytowej musi zostać włączony lokalnie przez firmę Schneider Electric podczas dokonywania konfiguracji usługi, aby udostępnić tę funkcję. Należy nią jednak sterować za pomocą aplikacji oprogramowania do pracy zdalnej. Ta zdalna aplikacja jest łączona za pośrednictwem ochrony zapisu dla protokołu Modbus. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, skontaktuj się z firmą Schneider Electric.

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Konfiguracja > Zasilacz sieci UPS.
  2. Wybierz Tryb ograniczenia mocy szczyt., jeśli chcesz włączyć tę funkcję.
  3. Stuknij opcję Chroniony Modbus, aby zobaczyć klucze współdzielone do chronionego zapisu dla protokołu Modbus. Możesz modyfikować klucze współdzielone bezpośrednio na tym ekranie lub nacisnąć przycisk Generuj nowe klucze, aby automatycznie je wygenerować. Chroniony Modbus to szyfrowany dwukierunkowy protokół uzgadniania wykorzystujący klucze wymiany i kody uwierzytelniające. Żądania zapisu ustawień trybu ograniczenia mocy szczytowej z systemu zewnętrznego są akceptowane przez zasilacz UPS tylko wtedy, gdy spełniają wymagania protokołu uzgadniania Chroniony Modbus.
  4. Stuknij OK, aby zatwierdzić ustawienia.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.