990-91380H-012

Raccordement des câbles d'alimentation de l'ASI dans le système jusqu'à 45 kAIC/kA Icw

NOTE: Si un kit de backfeed (GVLOPT003 ou GVLOPT004) fait partie de l'installation, il doit être installé avant que les câbles d'alimentation ne soient raccordés à l'ASI. Suivez le manuel d'installation fournit dans le kit backfeed.
NOTE: Si un kit de disjoncteur de contrôle de batterie Li-Ion (GVLOPT005) fait partie de votre installation, il doit être installé avant que les câbles d'alimentation ne soient raccordés à l'ASI. Suivez le manuel d'installation fournit dans le kit de disjoncteur de contrôle de batterie Li-Ion.
  1. Retirez les protections en plastique transparent des jeux de barres. Conservez-les pour la réinstallation après le branchement du câble.
  2. Retirez la boîte en plastique pour faciliter l'accès. Conservez-les pour la réinstallation après le branchement du câble.
  3. Uniquement pour l'alimentation secteur double : Retirez le jeu de barres d'alimentations secteur simple.
    NOTE: Conservez-les trois jeux de barres d'alimentation secteur simple. Ils sont nécessaires pour les tests de démarrage de l'ASI.

    Vue de face de l'ASI

  4. Raccordez les câbles d'alimentation dans l'ordre indiqué. Assemblez les cosses aux jeux de barres comme indiqué.
    1. Raccordez les câbles PE/conducteur de mise à la terre de l'équipement.
    2. Raccordez les câbles DC (DC+, DC-).
    3. Raccordez les câbles d'entrée.
    4. Uniquement pour l'alimentation secteur double : Raccordez les câbles de bypass.
    5. Raccordez les câbles de sortie.
    6. Uniquement pour les systèmes parallèles à 3 câbles : Raccordez le câble de point milieu d'onduleur au jeu de barres neutre. Raccordez en cascade le câble de point milieu d'onduleur entre les jeux de barres neutres dans les ASI du système parallèle. Ajoutez l'étiquette de danger 885-92714 fournie sur la porte intérieure de l'ASI.
      DANGER
      Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
      • Le centre d'onduleur câblé entre les systèmes d'ASI est sous tension même lorsque l'ASI est isolée du système parallèle et entièrement hors tension.
      • Même si aucune tension n'est mesurée, il peut rester des transitoires de tension dangereux dans le jeu de barres neutre.
      • L'entrée dans la zone de borne d'E/S nécessite une mise hors tension totale de l'intégralité du système parallèle et le basculement vers le bypass de maintenance.
      Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

    Assemblage d'une cosse à un jeu de barres

    1. Rondelle de ressort – fournie en kit.

    2. Rondelle plate (non fournie).

    ATTENTION
    Risque de déconnexion des cosses
    • Utilisez les rondelles de ressort fournies lorsque vous raccordez les cosses aux jeux de barres comme indiqué sur l'illustration.
    • Connectez les cosses de câble à un trou et les cosses de câble à deux trous aux jeux de barres comme indiqué sur l'illustration.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
  5. Réinstallez les protections en plastique transparent dans leur position initiale.
  6. Réinstallez la boîte en plastique dans sa position initiale.
ATTENTION
Risque de décharge électrique
Les protections en plastique transparent et la boîte en plastique doivent être réinstallées dans leur position initiale une fois le raccordement électrique effectué.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?