990-91381D-004

Tilslut signalkablerne mellem vedligeholdelsesbypass-skabet og UPS'en

  1. Tilslut det medfølgende Class 2/SELV-signalkabel 0W50021 og det medfølgende non-Class 2/non-SELV-signalkabel 0W50023 mellem vedligeholdelsesbypass-skabet og UPS'en som vist.

    System med én forsyningskilde

    System med to forsyningskilder

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.